请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 大家好!
我想生成一个10 MHz 的无抖动外设时钟信号、最好从 PLL 源本身中生成。
根据我的理解、我们可以通过应用最大 DIV 因子4来生成时钟信号。 在本例中为150MHz/4=37.5 MHz。
我正在寻找来自 PLL 源的10MHz 时钟信号。 有可能吗?
我尝试了配置 SPI 模块、但 SPI 时钟只有在传输发生时才会激活。 我需要一个连续时钟。
我可以使用 PWM 模块生成无抖动时钟信号吗?