This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02011:F280039 SFRA 演示

Guru**** 2382490 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TIDM-02011
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1204430/tidm-02011-f280039-sfra-demo

器件型号:TIDM-02011
主题中讨论的其他器件:SFRA

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题。

用户希望评估 F28003x 和 SFRA。

由于 tidm_dc_dc_buck 基于 F280049、用户是否可以只使用 TIDM-02011在不使用 LFU 的情况下从应用代码角度测试 SFAR。

也就是说、他们只运行应用代码。  

它是否可用于测试 SFRA?

如果未激活 LFU、我们想要确认出于 LFU 目的与 PC 进行通信的 SCIA 是否可用于 SFRA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wayne、;

    是的、我认为这可以实现、但尚未在 TIDM-02011上进行测试。

    谢谢。

    SIRA