This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:eQEP2的 GPIO 编号

Guru**** 2534690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1202583/tms320f2800157-gpio-number-for-eqep2

器件型号:TMS320F2800157

大家好、

有关 eQEP2的引脚编号、我是指 TRM 的"9.8.1 GPIO 多路复用"部分。 但是、我没有看到 eQEP2的任何引脚。 您能否确认表9-6是否正确。 "GPIO 多路复用引脚"已完成。

此致、

Irene.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    我查看了 TRM 的 GPIO 多路复用部分、发现列出了 eQEP2的 GPIO24-27、GPIO54-57、GPIO78-81、GPIO100-103、GPIO201-204、 和 GPIO207-211。 如果这些引脚不是您要查找的正确引脚、请告诉我。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    我在 F280015x 的 TRM 中仍未找到它。 实际上、我没有看到  GPIO54-57、GPIO78-81、GPIO100-103、GPIO201-204范围内的任何 GPIO。 PFB、TRM 的屏幕截图。

    您能否在能够看到的位置共享 TRM 链接?

    此致、

    Irene.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对器件名称进行了更好的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    我的参考手册似乎 比较旧、所以可能不是最新的。 我会在这里请另一位能够回答问题的专家来解答。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

      

    感谢您的提问。 我看到这似乎有问题、我将在 F280015x 中研究这一点、因为缺少信号。 请允许我在星期五之前提供答复和最新情况。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    再次感谢大家收看本视频。 这是对 F280013x GPIO 多路复用表的错误引用、现在将在即将发布的版本中纠正此问题。 当器件完全释放时、此引脚将被释放。

    此致、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vince。

    感谢您的回答。 何时可能是暂定发布版本? 我觉得控制卡已经发布了: https://www.ti.com/product/TMS320F2800157

    此致、

    Irene.