This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021:可与 F28002x 配合使用的 PFC 控制软件的示例程序

Guru**** 2932110 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVBLPFCKIT, TIDM-1007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1204517/tms320f280021-sample-program-of-pfc-control-software-that-can-be-used-with-the-f28002x

器件型号:TMS320F280021
主题中讨论的其他器件:TMDSHVBLPFCKITTIDM-1007

您好!

如果 PFC 控制软件的示例程序可与 F28002x 配合使用、请告知我。

之前、我购买了一个 HV 无桥 PFC 开发套件(TMDSHVBLPFCKIT)、而此时的示例程序是用于 F28035的。

这次在考虑将 F28002x 用于 PFC 电路时、我们希望获得支持该器件的 PFC 控制软件。

谢谢。

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TIDM-1007/TIDM-2008。 这是我们使用 F280049的最新 BL PFC。 您需要将代码移植到 F280025