This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:PZT.

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1204203/tms320f28069-pzt

器件型号:TMS320F28069

我想看看我必须更改哪些寄存器才能创建信号 PWM、但处于高电平的状态值为-5V、处于低电平的状态为0V、我使用的是微控制器 tms320f28069PZT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 MCU 是一种具有3.3V I/O 的器件 输出仅在3.3V 和0v 之间切换。