This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:已刷写的器件上的调试连接中 CCS7问题

Guru**** 2932990 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1203411/tms320f28069-ccs7-issue-in-debug-connection-on-flashed-device

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHC2000WARE

大家好  

  闪存中的 F2806x 代码。    在 CCS7上生成的程序,在 CCS7上导入,在 另一台 PC 上无问题。

当我尝试使用 CCS7 与这个新 PC 连接 到设备时 ,我得到错误:

C28xx:连接到目标时出错:(错误-1015 @ 0x0)

没有密码设置。  我使用的是 XDS100V2

什么地方出错了?   我检查的是什么?

我需要保留该 CCS 用于传统  

谢谢你  

Br
Carlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo。

    在新 PC 上、您可以要求客户检查 Windows 设备管理器、看看是否正确枚举了它?

    如果 Windows 设备管理器正确枚举、那么是否可以打开目标配置并运行"Test Connection"?

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:  

    设备管理器看起来正常; 设备已正确枚举。 八位字节连接看起来 没有问题。  它只在某些项目上发生。

    我会给你脱机一些 sreenshots  

    谢谢你  

    Br
    Carlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo。

    通常 在以下情况下会显示错误-1015:

    • 控制器损坏(检查控制器是否过热)
    • 由于电压不足、控制器无法正常工作(检查 controlCARD 中及其周围的电压、并验证原理图是否相同。 ESP。 检查 LDO 附近的电压)
    • 控制器已经进入永久性锁定状态。 (编程或调试过程由于断电而突然停止时、通常会发生这种情况)-无法解锁此类控制器、更换它们是唯一的选择。 仍然可以尝试使用 CCS Uniflash。您可以尝试解锁控制器、然后尝试编程。

    但是您说的是、同一电路板在装有 CCS7.3的一台计算机上可以可靠地工作、但在具有相同版本 CCS 的其他计算机上无法工作、是吗?

    他们是否有 TI EVM、以及能否尝试更简单的 C2000Ware SDK LED 示例? 通过这种方法、我们可以隔离这是 CCS 设置问题还是与电路板相关。

    此致、Santosh