This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:以太网引导加载程序

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1202772/tms320f28388d-ethernet-bootloader

器件型号:TMS320F28388D

您好!

有没有人成功为 F2838x 系列开发了基于以太网的引导加载程序?

我要寻找的解决方案是通过以太网将固件更新从 PC 发送到 CM、然后 CM 会将固件更新传输到 CPU1。

我知道以前在这个论坛上也有人提出过类似的问题、但我没有发现任何人提到已经实现了这个目标。

TI 是否有机会为此提供解决方案?

我们将感谢您提供任何帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timor,

    目前没有计划提供基于以太网的引导加载程序。

    此外、请注意 CPU1是主器件、它需要将共享资源分配给 CM 内核。

    此致

    Siddharth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可以是一个基于软件的引导加载程序、它被预加载一次(通过 JTAG 或串行方式)到 CM 和 CPU1、并驻留在闪存的不同部分。 这与使用 LMFlash 编程器在 Stellaris 和 Tiva 器件中完成的操作相似。

    如果 TI 能够提供从 Tiva 到 F28388 CM 采用的引导加载程序示例代码、将会非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timor,

    如前所述,没有提供任何此类示例的计划。  

    此致

    Siddharth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道我的建议是否普遍可行、或者我在实施此类引导加载程序时是否会面临一些技术限制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timor,

    从技术上讲、应该可以实施您提出的建议。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。