尊敬的团队
我已经使用了 LaunchPad 套件 f280025c ,调试期间我遇到了下面的问题,我无法在我们的目标板中刷写程序。 请提供一个解决方案。
IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.7.0.00213) | ||||||||||||||||||||||||||
IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.7.0.00213) |
IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-1265 @ 0x0)驱动器未识别器件 ID 或不支持器件 ID。 确认器件和调试探针配置正确、或更新器件驱动程序。 (仿真软件包9.7.0.00213) | |||||||||||||||||||||||||
C28xx_CPU1:GEL 输出: | |||||||||||||||||||||||||
RAM 初始化完成 | |||||||||||||||||||||||||
C28xx_CPU1:GEL 输出: | |||||||||||||||||||||||||
存储器映射初始化完成 | |||||||||||||||||||||||||
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化开始... | |||||||||||||||||||||||||
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化完成... | |||||||||||||||||||||||||
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化开始... | |||||||||||||||||||||||||
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化完成... | |||||||||||||||||||||||||
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化开始... | |||||||||||||||||||||||||
C28xx_CPU1:GEL 输出:... DCSM 初始化完成... | |||||||||||||||||||||||||
C28xx_CPU1:JTAG 通信错误:(错误-1135 @ 0x82F38)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真软件包9.7.0.00213) | |||||||||||||||||||||||||
C28xx_CPU1:在断开连接之前从目标中删除调试状态失败。 程序存储器中仍可能嵌入了断点操作码。 建议您在连接之前重置仿真器并在继续调试之前重新加载程序 |