This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:用于支持 TBCTL2的 SysConfig

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1203952/tms320f280039c-sysconfig-to-support-tbctl2

器件型号:TMS320F280039C
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

SysConfig 是否支持为一次性同步设置 EPWM.TBCTL2.OSHTSYNCMODE?

特别是

ePWM_enableOneShotSync ()

EPWM_disableOneShotSync ()

如果是、设置在哪里?

您会明确告诉我们吗?

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wayne

    目前、一次性同步无法在最新版本的 SysConfig 中配置、因此您需要使用 DriverLib 函数来启用和禁用此功能

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    好的、我明白了。

    我记得我们打算在 SysConfig 上支持所有 ePWM 寄存器。

    请帮助升级以将其添加到将来的 SysConfig 中。

    韦恩