This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28052:TMS320F28052

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1204043/tms320f28052-tms320f28052

器件型号:TMS320F28052

大家好、我的调试器有一个问题、即连接到 F28052微控制器的 XDS110调试探针。  

我可以连接到微控制器并将程序刷写到其中、但只要启用微控制器开始运行应用程序(电机控制)、我就会失去与微控制器的连接。  

当发生这种情况时、会生成以下错误。  

C28xx:错误:(错误-1135 @ 0x3F1438)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真软件包9.4.0.00129)
C28xx:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx:在断开连接之前从目标中删除调试状态失败。 程序存储器中仍可能嵌入了断点操作码。 建议您在连接之前重置仿真器并在继续调试之前重新加载程序

请帮助解决可能存在的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kudra、您好!

    用于 JTAG 的任何引脚是否也用于其他用途? 您是否有机会使用示波器? 当断开碰巧看到电机是否有太多噪声时、您能否尝试监测 JTAG 信号?

    此致、

    Ben Collier