This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:关于 SYSBIOS 项目中的独立启动方法

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1203671/tmdscncd28388d-about-stand-alone-startup-method-in-sysbios-project

器件型号:TMDSCNCD28388D
Thread:SYSBIOS 中讨论的其他器件

你好。

我当前尝试单独运行 SYSBIOS 项目、但没有工作。

独立操作的编程过程是什么?

当前情况是将控制板中的所有 S1开关更改为关闭状态、并写入与引导相关的寄存器、如下图所示。

此外、在 RTOS 配置文件中的引导项目中打开 Enable boot to Flash 与 f2838x_codestartbranch.asm 冲突。
如何解决此问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    S1是复位按钮、我想您是指 S1:A? 对于从闪存引导、您需要满足两个条件:

    1.如下所述为从闪存引导设置 S1:A。

    2.为从闪存引导设置 S2。

    您是否还可以确认器件复位后(即按下 S1 RESET 按钮后)引导是否正常工作? Device_Init ()中存在一个已知代码问题,其中 Device_verifyXTAL ()在上电后将失败,因为 EVM 上的外部时钟需要几毫秒的时间才能上电。 如果不使用 Device_Init ()来配置设备时钟,那么这将不适用于您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您启用了 SYS/BIOS 引导到闪存选项、您可以从构建中排除 f2838x_codestartbranch.asm。 而 SYS/BIOS 将插入其自己的"代码启动"函数。

    惠特尼