This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:模拟和数字接地阻抗

Guru**** 2573645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1202261/tms320f28379d-analog-and-digital-ground-impedance

器件型号:TMS320F28379D

各位专家、您好!

F28379d 的模拟接地和数字接地之间有多大的电阻?

此致

Noop Kumar N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anoop、

       我来向设计团队核实这一点。 我很好奇您为什么需要此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我从设计专家那里得到的回复:

    VSS 和 VSSA 之间有一些内部隔离来提供一些噪声隔离。  但是、VSS 和 VSSA 之间通过硅基板进行连接。  该连接不是高阻抗、因此可以观察到一些欧姆短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的 CD 板中、我没有连接模拟和数字接地、但当我填充 DSC 时、似乎我失去了模拟和数字接地之间的隔离、当我用万用表进行测量时、它显示4欧姆。 首先我想我在董事会中犯了一些错误、现在您的回复已经很清楚了。