主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好、专家:
我的客户正在使用 F28034进行大规模生产、可能无法 通过 JTAG 对 F28034进行编程、错误报告验证失败、
实际上他们需要单独对应用程序代码和引导代码进行编程、 错误仅在他们对引导代码进行编程时发生、
他们首先编程应用程序代码 ,并总是成功的,然后编程 引导 代码,一些可能 会失败。
不允许 先对引导代码进行编程、然后对应用进行编程 、因为有一个闪存扇区由引导代码和应用代码共享、
他们使用.bat 文件运行命令、该命令将运行 Uniflash 来 自动对应用程序代码和引导加载程序代码进行编程。
它们在编程时监控下面的波形、 虽然略有下降、但似乎仍处于正常范围。

此问题可能还与 外部看门狗电路的硬件有关、当 XRS 引脚连接到外部看门狗时、会有一个到上述3V 左右的小压降、在这种情况下、可能会无法对引导代码进行编程、 但 始终在首次成功对应用程序代码进行编程。
如果它们断开 XRS 引脚与外部看门狗的连接并保持 XRS 引脚稳定、则始终成功对引导代码和应用代码进行编程。
对于如何解决此问题有任何建议? 我将在获取客户的原理图时通过电子邮件更新原理图。