This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023:在另一个 MCU 上运行的串行端口引导加载程序代码示例

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280023, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1203571/tms320f280023-example-serial-port-bootloader-code-running-on-another-mcu

器件型号:TMS320F280023
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

尊敬的 C2000团队:

我们有没有用于 MCU (C2000、MSP430、任何 TI MCU)的示例代码/项目、 通过串行端口引导加载程序/对 TMS320F280023进行编程?

THX、Merril  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何示例说明一个 MCU 运行 F280023器件。 您可以参阅 C2000Ware 中的串行编程器。

    c:/ti/c2000/C2000Ware_4_03_00_00/utilities/flash_programrs/serial_flash_programr