This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:CAN 位定时计算器

Guru**** 2927510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1202270/tms320f2808-can-bit-timing-calculator

器件型号:TMS320F2808
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

我已经在阅读  TMS320x280x/2801x 上 eCAN 控制器的参考指南 SPRUEU0、其中 BRP_reg 第40页中的说明、CAN 模块的时钟频率与 CPU (SYSCLKOUT)相同。
但是、CAN 位时序计算器表提供了有关输入 CAN 时钟频率为 eCAN 的 SYSCLK/2的指令。
这只是设置计算器的方式、还是我漏掉了一些东西?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 SPRAC35中的链接下载 CAN 定时位计算器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些后期器件、如 TMS320F28335、在 eCAN 模块之前有一个/2分频器。 然而、对于 F2808器件、到 eCAN 模块的时钟是 SYSCLK、而不是 SYSCLK/2。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你