Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969、MSP430FR5969
尊敬的专家:
我正在尝试在 SPI 模式(时钟停止模式)下使用 McBSP 并通过外部时钟输入对其进行操作。 我想连接一个外部晶体振荡器(1MHz)来生成19200bps。
请告诉我以下情况。
在 SPI 模式中使用 McBSP 时、可以使用"LSPCLK"以外的任何选项吗?
通过将外部时钟输入到 MCLKXB、是否可以实现上述目的?
如果可能、我将避免使用 LSPCLK、因为它要求降低 CPU 的工作频率。 如 TRM"20.7.2时钟停止模式"所述、我们认为、在 McBSP 的 SPI 模式(时钟停止模式)下、无法使用接收时钟信号(MCLKR)、因为它在内部连接到发送时钟信号(CLKX)。
此致、
还可以