主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280025C
尊敬的团队
我们正在工作 Launchpad f280025c - 80引脚封装与 drv8343连接 Launchpad 开发套件,连接的 ADC 和 PWM 模块使用外部晶体振荡器100MHz, 我们可以按照 下面的连接运行电机
同样现在我们尝试连接 f280025c 与48引脚我们的目标板,也更改了内部时钟配置为100 MHz ,
这里我们不能读取 ADC 值和 PWM 也,验证的比较器和 // XBAR-ePWM。 它是否更改了相应 ADC 通道的比较器值?
如果需要,我如何改变? 我不清楚比较器 mux 确认和 XBAR-ePWM 配置,请让我知道您对此的反馈?
我们如何在相应的比较器中配置 ADC,