This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343S-Q1EVM:用于 BLDC 的 F280025C_Universal 电机控制工程(使用 DRV8323编译器)

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280025C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1203375/drv8343s-q1evm-f280025c_universal-motor-control-project-for-bldc-using-drv8323-compilation-erroe

器件型号:DRV8343S-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280025C

尊敬的团队

我们正在工作 Launchpad  f280025c - 80引脚封装与 drv8343连接 Launchpad  开发套件,连接的 ADC 和 PWM 模块使用外部晶体振荡器100MHz, 我们可以按照 下面的连接运行电机  

同样现在我们尝试连接 f280025c 与48引脚我们的目标板,也更改了内部时钟配置为100 MHz ,  

这里我们不能读取 ADC 值和 PWM 也,验证的比较器和 // XBAR-ePWM。 它是否更改了相应 ADC 通道的比较器值?

如果需要,我如何改变? 我不清楚比较器 mux 确认和 XBAR-ePWM 配置,请让我知道您对此的反馈?

我们如何在相应的比较器中配置 ADC,