主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK
我正在尝试将 Instaspin Lab 5与基于28379D 的硬件平台配合使用、发现 EST 库中没有两个函数:
未解析符号 EST_configureCtrl、首先在./is05_motor_id.obj is05_motor_id C/C++问题中引用
未解析符号 EST_setupTraj、首次在./is05_motor_id.obj is05_motor_id C/C++问题中引用
(est.h 包含这些函数的定义)
我正在使用 MotorControlSDK4.2.0。
基于28004x 的示例工程编译无问题、并且使用 f28004x_fast_rom_symbols_fpu32.lib
我正在 为28379D 使用 C2000Ware_MotorControl_SDK_4_02_00_00\libraries\est_lib\lib\fast_full_lib_eabi.lib。
是否有针对28379D 运行 Lab05的解决方案、或者是否有其他可在28739D 上实现电机 ID 的选项?
谢谢!