This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:实验11e 应用机械制动时的续流问题。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1203068/launchxl-f28069m-lab-11e-free-wheeling-issue-when-applying-mechanical-braking

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

您好!

我们正在开发一个用于自行车的混合系统(霍尔到快(FOC))。 应用了电位器以参考 gMotorVars.Speed_Ref_KRPM。 通常情况下、在 аccelerates 足够扭矩的情况下、可以在示波器上清楚地看到向 FAST 的转换。  空闲运行期间我们会遇到问题:

当转子仍在旋转且 gMotorVars.Speed_Ref_KRPM = 0时施加机械制动来减慢速度、会产生流经电机的电流和额外的加速。 这种现象仅在快速运行期间有效。

gMotorVars.Speed_Ref_krpm 每周期都会更新为"TRAJ_setTargetValue (trajHandle_spd、_IQmpy (gMotorVars.SpeedRef_krpm、gSpeed_krpm_to_pu_sf)之前的自定义方法;"。 主代码上没有任何其他更改。  

使用 HAL_disablePWM (halHandle)会导致通过 USB 电缆断开连接、我不确定这是正确的方法。 由于 FAST 的跟踪系统、始终应用 PWM。

请告诉我您的想法、

此致、

Georgi Gospodinov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、只有 FAST 才能支持快速启动、如 lab10e 中所示。 基于霍尔效应的算法在电机停止时不会检测转子角度和速度。

    您可参考 lab10e 使用 FAST 检测 转子角度和速度、然后在速度不为零或大于某个值时启动并运行电机。 您可能需要自行更改 lab11e 中的控制流程以启用此功能。