This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:TMS320F28386D

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28386D, C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1203205/tms320f28386d-tms320f28386d

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、、 C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB

C2000Ware_1_00_01_00\libraries\diagnostic\compliance_support_package\software_safety_requirements_specification

SPRACC2.PDF、文档如下。

我们使用的是 TMS320F28386D、也想参考 如下所示的 IPC 安全机制、但在新的 C2000Ware_4_00_00_00封装中、我找不到相应的示例。

我想知道从何处可以获取  TMS320F28386D 的 IPC 安全机制示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有在 F2838x SDL 中提供 IPC 测试、因为它是 F2838x 安全手册所述的简单功能测试 、您应该能够在自己的 IPC 代码中实施。 不过、如果您已熟悉 C2000-SAFETI-DIAGNOSTICS-LIB 中代码的 F2837xD 版本、并想使用它、我希望它应该可以非常轻松地移植到 F2838x。

    惠特尼