This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:SDFM:280039C 如果 SDFM 可由 PWM1、2、3或4 TBCTR_PERIOD 触发

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1202581/tms320f280039c-sdfm-280039c-if-sdfm-can-be-trigger-by-pwm1-2-3-or-4-tbctr_period

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好!

我对 SDFM 有一些问题。 在我配置 SDFM μ,和 CPU 之后、读取结果。 我发现结果为 Convert Continuous,(DOSR = 128,SD 调制器频率:16.666MHz)、这意味着 SDFM 会每7.68us 输出一个结果。 我尝试使用 PWM1事件触发器:ADC SOCA 触发器、但不成功。 我想使用每个 PWM 中点(上-下模式)来触发 SDFM 启动转换、并且在7.8 us 后输出结果。

如果 SDK 中存在任何示例、可帮助解决此问题?

另一方面、当280039C 以100MHz 运行时、如何产生 频率为20MHz、占空比为50的 PWM?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 SDFM 有一些问题。 在我配置 SDFM μ,和 CPU 之后、读取结果。 我发现结果为 Convert Continuous,(DOSR = 128,SD 调制器频率:16.666MHz)、这意味着 SDFM 会每7.68us 输出一个结果。 我尝试使用 PWM1事件触发器:ADC SOCA 触发器、但不成功。 我想使用每个 PWM 中点(上-下模式)来触发 SDFM 启动转换、并且在7.8 us 后输出结果。

    如果 SDK 中存在任何示例、可帮助解决此问题?

    [/报价]

    查看这些 C2000Ware 示例:sdfm_ex4_pwm_sync_cpuread、sdfm_ex6_fifo_freeze_claread

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="528153" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1202581/tms320f280039c-sdfm-280039c-if-sdfm-can-be-trigger-by-pwm1-2-3-or-4-tbctr_period "]另一个问题,当280039C 以100MHz 运行时,我如何产生 频率为20MHz、占空比为50的 PWM?

    PWM 输出频率无法高达20MHz。 您需要一个外部源来提供20MHz 信号。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marlyn、280039C 无法达到高达20MHz 的频率? 在280039C 控制卡中、我使用 EPWM7输出 A PWM 作为20MHz,、而不是50占空比! 我是否可以使用 HRPWM 对其进行修改?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    如果您对输出波形感到满意、就可以利用它。 您看到的占空比是多少?

    此致、

    Marlyn