Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
亲爱的香榭丽舍大街,
我是为我们的客户提出这个问题的。
在 TRM 20.7.2死区子模块其他工作模式中、有一个注释
"。 相对于 A 通道的相移 B 通道:当 PWMxB 通过使用 DEDB_MODE 位并通过将上升沿和下降沿延迟相移量从 PWMxA 得出时。 当 PWMxA 上的占空比值小于这个相移量时、PWMxA 的下降沿优先于 PWMxB 的延迟上升沿。 建议确保馈送到死区模块的电流波形的占空比值大于所需的相移量。'
我试过测试 DEDB_MODE、发现它在死区小于占空比时有效、但在占空比小于死区时不起作用(无 PWM 输出)。
我在 CCS 12.2和 c2000ware V4.03中使用了以下设置中的 SysConfig。

问题:
其内容为"建议确保 馈送到死区模块的电流波形的占空比值大于所需的相移 量。"
这是不是必须的?
用户希望生成"PWMxA 的下降沿 优先于 PWMxB 的延迟上升沿"。 有可能吗?