This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2403A:输入钳位保护

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1203070/tms320lf2403a-input-clamp-protection

器件型号:TMS320LF2403A

2403的数据表在第71页显示所有输入均使用高达20mA 的钳位二极管进行保护。 这是否适用于所有数字和模拟输入?

我们有一个与 A/D 输入一致的5k 电阻器以及一个希望为电路板提供24伏电压的客户机。 我们的输入电路会将电流限制在大约3mA。 即使输入为24伏、也可以接受吗?

谢谢。  

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

       我需要对此进行一些研究。 我们将在周五之前回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    这是否适用于所有数字输入和模拟输入?

    可以。 但是、最大值为20mA 单击 Transient 最大满量程电流。 不建议在该引脚被钳位的模式下持续运行。 尚未研究长期效应。

    Unknown 说:
    即使输入电压为24伏特、是否可以接受?

    请注意、ADC 输入必须介于0v 和3.3V 之间。 这不仅仅是电流、在 ADC 输入端提供的电压也很重要。 您还需要担心驱动 ADC 输入源的阻抗。 阻抗过高可能需要较长的采集时间。 您可能需要考虑使用 R 分频器来降低这个东西、然后使用 单位增益运算放大器电路来缓冲信号、以降低源阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    大卫