This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:SPI 仅接收模式-在主模式中

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1202382/tms320f28335-spi-receive-only-mode---in-master-mode

器件型号:TMS320F28335

大家好!

我们是否可以将 SPI 模块配置为仅接收模式? 不是在 SPI 从模式中、是在主模式本身中? 我正在寻找连续 SPI 时钟生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了在主模式下通过 SPI 接收数据、您需要将 TX 数据写入 SPI。 SPI 将在每个 SPI 时钟上同时发送和接收数据。 如果您需要连续 SPI 时钟、则需要连续 TX 数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我们曾尝试使用 McBSP、并在不写入数据的情况下生成了连续时钟信号。 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴为您效劳。 我将关闭该主题。