This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:DSP's SPI 总线输出波形不是标准的、时钟包括宽和窄、且采样边沿与数据边沿一致

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1200382/tms320f28384s-the-dsp-s-spi-bus-output-waveform-is-not-standard-the-clock-includes-wide-and-narrow-and-the-sampling-edge-aligns-with-the-data-edge

器件型号:TMS320F28384S

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

使用 syscfg 工具配置生成以下 SPI 初始化代码以访问 SPI 串行闪存。 读取器件 ID 时、向闪存发送0x90命令。 测量波形如下图所示:

发现 DSP 芯片生成的波形时钟本质上与 MOSI 线路的边沿对齐、导致无法正确读取器件 ID。

因此、客户想知道是否有任何可用于优化波形的初始化配置?

void mySPI0_init (){
SPI_disableModule (mySPI0_BASE);
SPI_setConfig (mySPI0_BASE、DEVICE_LSPCLK_FREQ、SPI_PROT_POL1PHA1、
SPI_MODE_MASTER、500000、8);
SPI_disableFIFO (mySPI0_BASE);
SPI_disableLoopback (mySPI0_BASE);
SPI_setEmulationMode (mySPI0_BASE、SPI_emulation_stop_fter_transmit);
SPI_enableModule (mySPI0_BASE);
}

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    SPI 支持四个不同的 SPICLK 方案。 我看到您在使用有延迟的下降沿(CLKPOLARITY = 1、CLK_PHASE = 1)。 SPI 串行闪存需要哪种时钟方案? 检查 SPI 串行闪存数据表时钟方案、并与此处所示的时钟方案进行比较。

    此致、

    Manoj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    感谢您的支持。

    客户使用的 SPICLK 方案正确。

    无论采用何种时钟方案、作为主器件侧、输出时钟应该至少稳定、对(包括周期、频率等)? 然而、在实际测量的波形中、时钟有时较宽、有时较窄且不均匀。 这是常见的行为还是有任何问题?  

     (红色块表示宽时钟和窄时钟)

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    感谢您的支持。

    客户使用的 SPICLK 方案正确。

    [/报价]

    我见过许多客户在时钟方案上犯了错误。 比较 SPI 闪存数据表中显示的时钟方案(时序图)与 F280039 SPI TRM 一章中提到的 SPI 时钟方案非常重要。 各种数据表中提及的 SPI 时钟方案模式(0/1/2/3)定义是不同的、可能会产生误导。 您是否能够发送 SPI 闪存数据表进行确认?

    [报价 userid="496057" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1200382/tms320f28384s-the-dsp-s-spi-bus-output-waveform-is-not-standard-the-clock-includes-wide-and-narrow-and-the-sampling-edge-aligns-with-the-data-edge/4535092 #4535092"]无论时钟方案如何、作为主端、输出时钟应至少稳定、对(包括周期、频率等)? 然而、在实际测量的波形中、时钟有时较宽、有时较窄且不均匀。 这是常见的行为还是有任何问题?  [/报价]

    SPI 时钟的时钟频率和占空比不应更改。 这里显然有问题。

    您是否在 launchpad 中发现客户电路板(或)存在此问题? 您能否检查 Launchpad 中的波形以排除任何客户电路板问题?

    此致、

    Manoj