您好!
CCS 昨天显示编程错误。 这之前已经工作了一个星期了。
无限大

我使用了 xds110的基于命令的调试工具 更新了引导加载程序和固件。 我通过 xdsdfu - e 获得以下详细信息

设备管理器在我的 PC 显示...

CCS 调试配置显示了...XDS100

我在另2台使用 CCS 和同一个通用电机控制工程的计算机上测试了同一个 LAUNCHXL-F280025C。 在其他系统中也会出现相同的误差。
请注意、CCS 将其显示为 XDS100、而其他位置则显示为 XDS110。
请帮助解决此问题、以便我可以继续执行 通用电机控制实验室项目。
谢谢。此致、
Anil