This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:如何复位 CM4 SSI?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1202446/tms320f28384d-how-to-reset-cm4-ssi

器件型号:TMS320F28384D

您好!

我们可以通过使用 DEV_CFG_REGS 寄存器对所有 CPU1/2外设进行软件复位、我的问题是、我们应该如何复位 CM4 SSI 模块?

请告知您的评论、感谢您的帮助。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现、SSI 可以使用 CMSOFTPRESET0寄存器进行复位。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    我看到您已经把这个弄明白了。 我将关闭该主题。 如果您还有任何疑问、敬请告知

    此致、

    Praveen