This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023:ADC A0或 C15配置的通道选择影响 ADCA11/ADCC0、ADCA12/ADCC1引脚的其它引脚

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1202204/tms320f280023-channel-select-of-adc-a0-or-c15-configuration-is-affecting-on-the-other-pins-of-adca11-adcc0-adca12-adcc1-pins

器件型号:TMS320F280023

问题:

1.我已经配置了 ADCC 和 ADCA 的所有通道、然后 在 ADC 通道的 ADCA0/ADCC15引脚上连接了一个 POD、以便改变 ADC 的值、通过调试器来观察这个值。

2.随着我们将 POD 从0变为4096,ADCA0/ADCC15的值正在改变。 在改变 POD 时、其他引脚也会改变值、但这些引脚不会连接到任何外部器件。

3. A11/C0和 A12/C1寄存器,它们正在改变值。

Question:

1.我可以知道为什么当只有引脚(A0/C15 )连接到 POD 时它们会产生影响吗?  为什么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanmati:

    通常、如果一个或多个引脚悬空或断开连接、则不应期望 ADC 转换具有定义的行为。 这些特定引脚在模拟互连内部保留了内部功能、并且隔离电路可能会受到 A0上的偏置电压的影响。 只要按照我们的 ADC 输入驱动器设计指南在这些引脚上驱动信号、它们就会正常运行并符合规格。

    此致、
    Ibukun