This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:TIDM-1000:Vienna 整流器 PFC 实施

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1200100/tms320f280049c-tidm-1000-vienna-rectifier-pfc-implementation

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WAREpowerSUITE

嗨、团队、问候!

我们在定制电源板上实现 Vienna 整流器、并尝试使用 TI 在(ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_4_03_00_00\solutions\tidm_1000\f28004x)路径中给出的代码。

我们需要根据定制电路板更新电感和电容值、但我们无法更改这些参数、

您能帮助我更改它吗?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是 powerSUITE 版本还是非 powerSUITE 版本?  对于非 powerSUITE 版本、用户可以更改和保存以下代码并重新编译整个项目。

    #define VIENNA_PFC_RECTOR_VALUE ((float32_t) 0.003)  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复

    1.我们导入了非电源套件项目并根据定制板更新了电感值。

    2.我们有一些与 ADC pu 乘法有关的夸克

    系统中。

    VIENNA_ADC_PU_SCALEFACTOR=1/4096

    VIENNA_M_VBusPMMeas_pu  0.97495237f
    VIENNA_B_VBusPMMeas_pu  0.0002906f
    VIENNA_M_VBusMNMMeas_pu  0.977087472f
    VIENNA_B_VBusMNMMeas_pu  0.003299208f

    3.为什么在上面的公式中使用乘法器2.0f ?

    4.您能告诉我这些是如何计算的吗?

    注意:我们已完成以下路径(C:\ti\c2000\C2000Ware_DigitalPower_SDK_4_03_00_00\solutions\TIDM_1000\hardware)中给出的计算 Excel,但遗憾的是,我们无法理解这些。