This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:(重新打开)如何使用2个比较器管理跳闸区域

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1202069/tms320f28069-reopen-how-to-manage-a-trip-zone-with-2-comparators

器件型号:TMS320F28069

我们看到了最后一条注释

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/186269/how-to-manage-a-trip-zone-with-2-comparators

表明将在内部检查它、但没有更新。

TI 的相关人员能否查看本主题并给出答案?

提前感谢

JPantoja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacobo:

    我会看一下这个话题,并在一天结束时回复你。 据我所知、DCAEVT2不能配置为一次性、因此需要解决。 其他应用工程师回答的答案是否在其应用中不工作?

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacobo:

    客户是否曾尝试使用 DCAEVT2.inter 而不是 DCAEVT2.FORCE 来生成中断、并且在该 ISR 内、他们可以设置 TZCLR_[OST]= 1。  

    他们需要确保不从 TZSEL[DCBEVT2]寄存器选择任何跳闸。

    此致!

    Ryan Ma