This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:TMS320LF2407APGEA 测试参数

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1201969/tms320lf2407a-tms320lf2407apgea-tested-parameters

器件型号:TMS320LF2407A
  • TMS320LF2407APGEA 上的哪些数据表参数经过了量产测试?  
  • 哪些数据表参数是在生产过程中间接测量的?
  • 哪些数据表参数仅由设计保证?
  • 器件生产测试的温度是多少?  
  • 生产测试是否为100%器件或已采样?
  • 如果进行采样、采样程序和采样覆盖范围是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这项工作已经通过 FAE 进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么是 FAE?

    我没有收到问题的回复? 您能为我指出正确的方向吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yarisel,

       FAE 表示"现场应用工程师"。 我们的 FAE Aaron 在  另一个岗位上已经提出了这些问题 您的查询涉及保密协议信息、无法在 e2e 论坛上讨论。 我们将通过 FAE 工作。 感谢您的理解。