请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320LF2407A - TMS320LF2407APGEA 上的哪些数据表参数经过了量产测试?
- 哪些数据表参数是在生产过程中间接测量的?
- 哪些数据表参数仅由设计保证?
- 器件生产测试的温度是多少?
- 生产测试是否为100%器件或已采样?
- 如果进行采样、采样程序和采样覆盖范围是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yarisel,
FAE 表示"现场应用工程师"。 我们的 FAE Aaron 在 另一个岗位上已经提出了这些问题。 您的查询涉及保密协议信息、无法在 e2e 论坛上讨论。 我们将通过 FAE 工作。 感谢您的理解。