This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:编译器 v18.1.2 LTS 不支持的 ELF 输出格式:如何生成 ELF

Guru**** 2930430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1201962/tms320f28374d-elf-output-format-not-supported-by-compiler-v18-1-2-lts-how-to-generate-elf

器件型号:TMS320F28374D

大家好  

我想 在我的项目中有 ELF 格式  ,但它似乎不可行,我    在编译器中得到了错误消息.

 在这种情况下,我如何生成?   我们有 COFF2ELF 转换器吗 ?

谢谢你  

Br


Carlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlo

    如果他们无法使用最新的编译器版本22.6.0._LTS、有任何原因。 修复程序很多、支持 ELF 格式。

    https://www.ti.com/tool/download/C2000-CGT/22.6.0.LTS

    我们强烈建议使用最新的编译器。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Santosh  

    这是由于旧的,旧的项目没有办法改变编译器  

     我该如何处理 ? 是否有解决方法?
    非常感谢  

    Br
    Carlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlo,

    据我所知、没有权变措施或工具。

    我将该线程转发给编译器团队是为了确保这一点。 请稍后回复。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C28x 编译器工具版本18.12.0.LTS 中引入了对 EABI 的支持、包括使用 ELF 目标文件格式。  该版本之前的任何版本都不支持 EABI。

    TIGER WEI 说:
     我们有 COFF2ELF 转换器吗 ?

    不幸的是、不

    谢谢。此致、

    -George.