This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:高分辨率死区冲突'描述

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1201208/tms320f280025c-a-conflict-of-high-resolution-dead-band-s-description

器件型号:TMS320F280025C

大家好、

在 spruin7a_TMS320F28002x 实时微控制器技术参考手册(修订版 A)中

页面 1807. 17.15.1.5.3占空比范围限制

页面  1812. ,  17.15.1.6死区高分辨率操作

似乎有冲突。

请看一下这个。

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    感谢您指出这一点! 我将研究这一问题以确定哪一个是更准确的注释、一旦我确认、我就会告诉您并继续进行修正。 与此同时、我相信最佳做法是遵守上述两项要求中更为严格的要求、即对于 HRDBRED/HRDBFED 的使用、DBRED/DBFED >= 7、直到我能够以某种方式找到确认为止。

    再次感谢您、

    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    对我的同事说,我发现什么似乎是一个充分的答案!

    这些要求可以这样总结;

    1. 当使用 HRPWM 时,如果您不需要使用 HRDB,而您正在使用 DB,则 DBRED/DBFED 必须>3.
    2. 在使用 HRPWM 时、如果您愿意  操作  需要使用 HRDB、DBRED/DBFED >= 7

    我完全同意这里的措辞不明确、我将看到提交 TT 以澄清这一点。

    我希望这是合理的、
    Jason Osborn