This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:批处理文件执行路径

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1201641/tms320f28379d-batch-file-execution-path

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我已经创建了一个批处理文件、该文件存储在项目的文件夹中。  当我从命令提示符运行它时、它运行正常。  当我在 CCS 中双击它时、它会认为它是从我的 C:驱动器上的 ti 文件夹运行的。  这是预期结果吗?  是否有办法让用户认为它在从项目文件夹中运行?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    在 CCS 中双击鼠标、我就会发现它是从我的 C:驱动器上的 ti 文件夹运行的。  这是预期吗?

    可以。 应该是特定文件夹  \ccs\eclipse。 这是 CCS 实例的工作目录。

    [quote userid="366241" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1201641/tms320f28379d-batch-file-execution-path 是否有办法让用户认为它是从项目文件夹运行的?

    不幸的是、不  

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  谢谢 Ki。