This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:相关性构建顺序

Guru**** 2567565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1201533/tms320f28379d-dependency-build-order

器件型号:TMS320F28379D

您好!

很抱歉住在这里  我希望我不会打扰你们。

是否有方法控制工程的依赖项的编译顺序?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    Unknown 说:
    是否有办法控制项目依赖关系的构建顺序?

    我想您可以通过在项目属性的"Dependency"选项卡中设置顺序来实现这一点。 但顺序似乎没有影响。

    我为此提交了一个错误。 跟踪链接: sir.ext.ti.com/.../EXT_EP-11082

    谢谢

    小标题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    一些其他提示有所帮助。

    我尝试更改了订单、但这对我来说也是无效的。  我更改了项目名称、以"AAA_"开头、这样、如果进行了按字母顺序排序、它将成为列表中的第一个项目。  最初几次我做了构建、它按照我希望的顺序检查了项目。  然后、我在同一 CCS 实例中对其他项目执行了此操作、现在它不再起作用。  我甚至删除了我的工作区、并将所有内容恢复到 CCS 中、但这没有帮助。  希望此信息对您有所帮助。