This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:F28379d

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1201631/launchxl-f28379d-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

您好!

我在尝试使用 Launchxl-f28379d 板来实现高压无传感器直流-交流三相逆变器来控制感应电机。 我已经找到一个针对 F2833x CPU 的优秀 TI 示例、但它与28379d 不兼容。 我想知道是否有必要进行必要的修改以至少具有初始 PWM 波形的霰弹片或指令?

提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    不可以、从 F2833x 到 F28379D 的代码迁移没有特定指令。 但一般规则是根据器件差异检查设置、而不是检查控制算法。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    感谢您的答复。 您认为从头开始做起来会更容易吗? 因为就我所做的检查而言、有很多东西需要更改。

    此致!
    Hamid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解您希望从单核器件迁移到双核器件、这样将需要进行一些修改才能重复使用代码。  

    修改旧代码或启动新代码的偏好取决于您的偏好。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但我将为该函数使用一个内核。 您是否可以从何处开始了解需要更改的设置和头文件? 我对 TI 和 CC 有点陌生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看下面的链接

    www.ti.com/.../C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK