This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:像 F28388D 这样的集成连接管理器的异构处理器与传统 DSP+ARM 的异构系统相比有何优势?

Guru**** 2524620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1201677/tmdscncd28388d-what-are-the-advantages-of-heterogeneous-processors-of-integrated-connect-manager-like-f28388d-over-heterogeneous-systems-of-traditional-dsp-arm

器件型号:TMDSCNCD28388D

大家好、 我在整理文献时遇到了一些疑问。  

如标题中所述、我想请问与传统 DSP+ARM 异构系统?相比、F28388D 等集成式连接管理器的异构处理器有哪些优势

谢谢、此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    概念是相同的。 此处、C28x CPU/CPU 子系统充当 DSP、但它们不进行传统的音频/视频数字信号处理、而是处理实时控制处理。  连接管理器负责处理主机功能、例如通信和任何 HMI。

    这适用于某些中高性能控制应用、其中需要专用控制和集成连接(电机驱动器、光伏逆变器、充电站等)。  仍然有具有更简单通信/主机且不需要连接管理器的应用程序、还有对主机/连接有更高要求的应用程序、在这些要求下、将连接和控制保持在单独的设备中是有意义的。