This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:通过 CAN 进行 OTA 固件更新

Guru**** 2510385 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK, TIDM-02011, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1199563/tms320f28384d-ota-fw-update-via-can

器件型号:TMS320F28384D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDKTIDM-02011C2000WARE

大家好、  

我们是否有任何通过 CAN 进行 OTA 固件更新的示例?  

如果没有,有没有计划提供这种服务?  

此致、

Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey、

       我将要求软件团队的某个人对此做出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey、您好!

    我们提供了串行闪存编程器和 SCI 闪存内核、它们使用 SCI 通信来更新闪存。

    请参阅:  

    关于 通过 CAN 进行 OTA 固件更新、我会尽快答复您。

    此致、

    Rajeshwarwy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    那 CAN OTA 呢?

    此致、

    Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey、您好!

    在 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 中的 Solutions->TIDM-02011文件夹下提供 F28003x 器件的 FOTA 示例。

    请参考以下链接下载 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

    https://www.ti.com/tool/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

    此外、 当前仅 F28003x 器件支持通过 CAN 进行固件更新、将来也会添加到其他器件。

    此致、

    Rajeshwarwy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rajeshwarm:  

    因此没有使用 CAN 的现成示例?  

    如果没有、何时提供?

    此致、

    Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoffery:

    我们没有任何增加对 F2838xD 的支持的计划。  F28003x 具有 MCAN 闪存内核、 您可以 将其 用作参考。

    您可以从以下链接下载 C2000软件、并参考 MCAN 示例(C2000Ware_4_03_00_00\driverlib\f28003x\examples\flash)

    https://www.ti.com/tool/C2000WARE?keyMatch=C2000%20WARE#downloads

    此致、

    Rajeshwarwy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    刚刚检查了示例、它提到了引导、但没有提到 FOTA、对吗?

    如果是, 请确认:  

    • 我们目前不提供任何 FOTA 示例(也通过 其他通信端口)
    • 我们不打算这样做。  

    谢谢你

    Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey、您好!

    是的、这不是 FOTA 示例。 对于 F2838xD、我们 没有 FOTA 示例、目前也没有支持计划。

    此致、

    Rajeshwarwy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我们有 FOTA 示例与其他 F28 ?  

    此致、

    Geoffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey、您好!

    在 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 中、在 Solutions->TIDM-02011文件夹下提供针对 F28003x 器件的 FOTA 示例、您可以参考。

    请参考以下链接下载 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

    https://www.ti.com/tool/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

    此致、

    Rajeshwarwy