请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2808 一个项目使用双 CAN 总线拓扑、其中每个节点支持两个独立的 CAN 总线、可实现单一容错。
双路 CAN 收发器 AMIS42770ICAW1RG 已经过时、因此我们必须找到另一种解决方案。
目前、该元件采用2条物理 CAN 总线、并将单个 RX 和 TX 输出到 MCU 上的单个 CAN 控制器/模块。 如果其中一个上出现故障(如短路)
但它仍限于发生故障的总线。 从协议 IC 到其它总线系统以及这个总线系统本身的数据交换可继续进行。 AMIS−42770内的逻辑单元可提供两条总线与数字接口之间的数据传输、以及一条总线与另一条总线之间的数据传输。
此芯片似乎是"独一无二"的解决方案、因此替代解决方案是使用2个单一 CAN 收发器并利用 MCU 上的两个 CAN 模块、然而上一句中的功能后来就消失了、必须以另一种方式实现。
下面的图纸希望有助于说明。