请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 我已经对工程进行了设置、以便在对 CPU1工程开始调试时、CPU2会自动加载工程并运行。
如果在调试会话期间对 CPU1工程进行了小幅更改并重新编译、系统会提示我在编译后重新加载工程。 但是、不会重新加载(或重新启动) CPU2工程。
如何配置 GEL 文件和/或调试设置、以便在调试期间重建/重新加载 CPU1时重新启动或重新加载 CPU2 +重新启动?
谢谢!