This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:可以从另一个工程继承预定义符号吗?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1201080/tms320f28379d-can-predefined-symbols-be-inherited-from-another-project

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我有一个由多个父项目使用的子项目。  有些父项目使用预定义的符号、而其他项目不使用。  但子项目需要使用父项目中的预定义符号进行更改。  是否存在子项目从父项目继承预定义符号的方法。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    它无法专门记住预定义符号、但我知道主工程可以从依赖工程/产品(SDK 等)继承一些设置、例如编译变量。 它通常不会采用另一种方式、即从属产品/项目可以从主(父级)继承属性。

    小标题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  谢谢 Ki。