This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 购买 TMDSHVMTRPFCKIT 高压电机控制和 PFC 开发者套件

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28027F, MOTORWARE, TMDSHVMTRINSPIN, TMDSCNCD28035, CONTROLSUITE, TMDSCNCD28054MISO, TMDSCNCD2800157, TMDSCNCD280039C, TMDSCNCD280049C, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1200652/buying-tmdshvmtrpfckit-high-voltage-motor-control-and-pfc-developer-s-kit

主题中讨论的其他器件:controlSUITETMDSCNCD28035、TMDSCNCD28027F 、MOTORWARE、 TMDSCNCD28069MISOTMDSCNCD28054MISOC2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

早上好!

我是  德克萨斯大学达拉斯分校的学生。 我 一直在尝试 从 TI 购买 TMDSHVMTRPFCKIT 大约三个月。

但是,它是不可用的。

您能帮助我提供 TI 电机控制套件吗? 或者、请提供另一个我们可以在达拉斯的德克萨斯大学实验室使用的 TI 套件?

祝你一切顺利。

Mohammad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于零件的老化/可用性、重建时会延迟或不会重建。 我必须检查一下。

    不管怎样、您都可以购买

    https://www.ti.com/tool/TMDSHVMTRINSPIN

    这是相同的三相逆变器、但包括不同的 controlCARD。  

    如果您需要 PFCKIT 中的那些、您可以单独购买它们  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  

    我想知道这两个套件的控制卡是否与这两种设置兼容。

    例如、我可以  用 TMDSHVMTRINSPIN 的控制卡替换 TMDSHVMTRPFCKIT 

    实际上、哪些 TI 控制卡与 TMDSHVMTRINSPIN 兼容

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    三相逆变器板与任何 controlCARD 相同/兼容。

    有 适用于 TMDSCNCDF28835、TMDSCNCD28035的较旧 controlSUITE 示例

    和较早的 MotorWare 示例、适用于 TMDSCNCD28069MISO、TMDSCNCD28054MISO、TMDSCNCD28027F

     TMDSCNCD2800137、TMDSCNCD2800157、 TMDSCNCD280025C  、TMDSCNCD280039C、TMDSCNCD280049C 的和更新的 C2000Ware-MotorControl-SDK 示例