This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在 CLA 调试模式中变量不发生改变

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1195576/tms320f28388d-variables-are-not-changed-in-cla-debug-mode

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我对 CLA 有一些问题。  

在调试模式下、分配到数据存储器中的全局变量显示为位于程序存储器中。
因此我无法更改这些变量。

我在映射文件中签入了这些变量是在 RAMLS1中分配的。

我使用以下开发和示例。  

CCS 版本:版本12.2.0

C2000编译器版本: v20.2.4.LTS

C2000 SDK: v4.01.00.00  

driverlib - f2838x - examples - C28x - CLA - CLA_ex5_ADC_JUST_IN_TIME_CLA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我正在研究该问题、明天会与您联系。

    谢谢。此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我什么时候可以得到回复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我被她给吓了一跳。

    我还观察到类似的行为。 我要将这一情况报告给 CCS 团队。 出于某种原因、所有 CLA 全局变量都在"Program"下处理

    权变措施请使用内存浏览器查看变量。 确保选择"数据"

    谢谢。

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sy, Veena,

    您能提供一个小示例供我尝试吗? 具有源文件的项目、这样我就可以自己构建它了。 只要可以重现问题、该示例就可以被剥离。

    如果 C2000Ware 中有一个可以开箱即用的示例、请告诉我。

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我在下面的路径示例中检查了问题。

    C:\ti\cc2000\C2000Ware_4_02_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x\cla\cla_ex5_adc_just_in_time_cla

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已提交有关此问题的错误。 跟踪链接: sir.ext.ti.com/.../EXT_EP-11081

    谢谢

    小标题