This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:我们可以使用 FT232在 CCS v7及更高版本中对 TMS320F28335进行编程和调试吗?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1198244/tms320f28335-can-we-program-and-debug-tms320f28335-using-ft232-into-ccs-v7-and-above

器件型号:TMS320F28335
"Thread: controlSUITE"中讨论的其他器件

我们已经使用了几年前推出的 c28335。 我们使用来自 Spectrum Digital 和 olimex 的 xds100v2调试器进行开发(目的)。

问题:是否可以 使用 FT232 JTAG 模块对 TMS320F28335进行编程和调试?

请指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该专家因假期外出。 请期待在星期二之前回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定  FT232 JTAG 模块是什么意思。 是否已经有您想要使用的现有 FT232 JTAG 模块、或您是否计划使用 FT232器件制作您自己的 JTAG 模块?  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经使用 FT232制作了 JTAG 模块、并使用几年 来对 FPGA 进行编程。 现在我们想使用 TMS320F28335进行编程和调试。 让我重新表述我的问题。

    问题:是否可以使用它来编程和调试 TMS320F28335 uC? 连接 JTAG 的 uC 要求是什么?

    请说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果您对代码进行一些修改、也许可以使用您的 FT232 JTAG 模块对 TMS320F28335进行编程、但这可能并不容易。 您需要签订 NDA 才能访问相关文档。 我将尝试进行设置。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我们对此很感兴趣!

    请共享所需的文档/信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是想知道、您使用 FT232制作用于对  TMS320F28335进行编程的定制 JTAG 模块的动机是什么? 是否有原因使您不想使用 XDS100或 XDS110等其中一种可用的 JTAG 探针?  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们确实使用了 XDS100、它对我们来说是没有问题的。 但我们碰巧买了很多这些,所以想要自己。 如前所述、我们已经拥有 自己的"JTAG 使用 FT232编程器模块"、因此可以以此为起点。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚向您发送了一个朋友请求、以便我可以继续离线支持此问题。 一旦您接受、我将向您发送一条有关此问题的私人消息。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我已接受您朋友的请求并期待您的 消息

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    经过一些内部讨论、我很好奇是否有其他东西能满足您的要求。 C2000组 提供 controlSUITE 工具、其中包括用于 XDS100的固件。 controlSUITE 还包含适用于多个 LaunchPad 的 PCB 文件、其中包括嵌入式 XDS100。  

    我相信这些设计使用的是 FT2232而不是 FT232、但其中包括制作自己的 XDS100所需的所有资源。 这种解决方案听起来是否可以接受?  

    此致、

    Ben Collier