This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:InstaSPIN fpu32项目

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1201057/tms320f28069m-instaspin-fpu32-project

器件型号:TMS320F28069M

您好! 我正在使用 lab1b 作为我最终程序的基础。 `ve 为 lab01c、lab02a、lab05a、lab05b、lab11a 添加了所有功能和必要文件。 如果我要将 fpu32功能添加到项目中、该怎么办? 仅添加 IQmath_fpu32.lib?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavlin,您需要在项目属性下的处理器选项中设置--float-support = fpu32。

    谢谢。

    SIRA