This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:PLL 和 RESET

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1200280/tms320f28377s-pll-and-reset

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: controlSUITEC2000WARE

我正在调试 TMS320F28377S 程序。 一个设备正常运行了大约2天、并且在第三天突然发生了程序异常。 通过调试、我们发现程序运行非常慢。 我们认为外部晶体不工作。 但是、通过使用示波器进行观察、可以发现在 X1和 GND 之间以及 X2和 GND 之间存在峰值约为3V、频率为20MHz 的近似正弦波。 原因是什么? 我使用的晶体的谐振频率为20MHz、ESR 约为18欧姆、负载电容 为15pF。  在目标电路板上使用 CL1=CL2=22pF。

 

TMS320F28377S 是否可以 不断复位? 在持续复位时、调试是否能够正常运行? 我的 TMS320F28377S 可以正常调试、但命令执行速度极慢。 示波器监控 XRS 引脚始终处于高电平状态。 TRST 引脚配备2.4k 欧姆的下拉电阻。 进行复位的原因是什么?

 

我使用 TI controlSUITE 提供的程序 InitSysPll (1、20、0、1)初始化 PLL 模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    一台设备正常运行了大约2天[/报价]

    当您说"正常运行约2天"时,它是以预期的频率运行吗?

    程序异常在第三天突然发生。

    请澄清"程序例外"。 这到底是什么意思?

    Unknown 说:

    频率是多少? 此外、异常发生后器件是减慢还是一直运行缓慢?

    结果发现、在 X1和 GND 之间以及 X2和 GND 之间存在峰值约为3V 且频率为20MHz 的近似正弦波。 原因是什么? [/报价]

    很抱歉,我不明白。 这是预期行为、因为您在 X1和 X2引脚之间连接了一个20MHz 晶体。  

    Unknown 说:
    我使用的晶振的谐振频率为20MHz、ESR 约为18欧姆、负载电容 为15pF。  在目标电路板上使用 CL1=cl2=22pF [/报价]

    请参阅  6.12.3.4 XTAL 振荡器 www.ti.com/lit/SPRSP61中。 这是不同器件的数据表。 尽管如此、它还是使用了与  TMS320F28377S 相同的晶体振荡器。

    是否可以使 TMS320F28377S 不断复位? [/报价]

    很抱歉,我不明白。 您说过设备可以正常运行2天。

    Unknown 说:
    调试可以在持续复位时正常运行吗? [/报价]

    Unknown 说:
    我的 TMS320F28377S 可以正常调试、但命令执行速度极慢。 [/报价]

    请检查 XCLKOUT 引脚上的器件工作频率。 这是确认频率的万无一失的方法。

    Unknown 说:
    示波器监控 XRS 引脚是否始终处于高电平状态。 [/报价]

    它应该是这样的。

    重置的原因是什么?
    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote][/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote]

    我不确定器件是否正在复位。 如果您认为是、请提供一个示波器捕获、清楚地显示复位脉冲的宽度以及置位复位的频率。

    我使用 TI controlSUITE 提供的程序 InitSysPll (1、20、0、1)初始化 PLL 模块。

    controlSUITE 不再更新。 请考虑切换到 C2000ware。 C2000ware 会定期更新、以发现任何问题。  另请回顾  PLL:可能不会在第一次锁定尝试时锁定 查阅 www.ti.com/lit/SPRZ422的第18页 、并检查这是否会影响您的系统。

    [/quote][/quote][/quote][/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TMS320F28377S 运行2天之后、外部晶体的谐振幅度会减小、X1引脚的振幅值从大约3V 降低到大约2V、X2引脚也有类似的减小。 这是什么原因?TMS320F28377S 正常运行的最小允许谐振振幅是多少?

    没有理由突然降低振幅、除非圆顶外部因子导致它。 请私下与我分享您的原理图、我将进行了解。 回答我在上一篇文章中提出的每个问题。