主题中讨论的其他器件: controlSUITE、 C2000WARE
我正在调试 TMS320F28377S 程序。 一个设备正常运行了大约2天、并且在第三天突然发生了程序异常。 通过调试、我们发现程序运行非常慢。 我们认为外部晶体不工作。 但是、通过使用示波器进行观察、可以发现在 X1和 GND 之间以及 X2和 GND 之间存在峰值约为3V、频率为20MHz 的近似正弦波。 原因是什么? 我使用的晶体的谐振频率为20MHz、ESR 约为18欧姆、负载电容 为15pF。 在目标电路板上使用 CL1=CL2=22pF。
TMS320F28377S 是否可以 不断复位? 在持续复位时、调试是否能够正常运行? 我的 TMS320F28377S 可以正常调试、但命令执行速度极慢。 示波器监控 XRS 引脚始终处于高电平状态。 TRST 引脚配备2.4k 欧姆的下拉电阻。 进行复位的原因是什么?
我使用 TI controlSUITE 提供的程序 InitSysPll (1、20、0、1)初始化 PLL 模块。