请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
我们正在使用来自 ConstrolSUITE\libs\dsp\fpu\v140_00\examples\2833x_fir\test_fpu_fir.c 的(CCS v7) FIR 滤波器示例代码
我相信这段代码目前是从 RAM 运行的。
问题:1. 我们可以从闪存运行此程序吗?
2.如何从闪存中运行?
请说明